Weltweite Zulassung innovativer Produkte: Das Schmersal-Prüflabor

Das gut ausgestattete Schmersal-Labor am Standort Wuppertal kann in eigener Verantwortung Niederspannungs-Schaltgeräte nach den Anforderungen international geltender Normen prüfen und entsprechende Zertifikate von LOVAG ausstellen, die bei Alpha eingereicht wurden, denn die Akkreditierungsstelle Technik e.V. DATech hat das Labor nach eingehender Prüfung als kompetentes ALPHA-Prüflabor anerkannt und akkreditiert.

ALPHA (Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von Niederspannungsgeräten e.V.) ist die deutsche Zertifizierungsstelle für industrielle Niederspannungsgeräte. Da ALPHA Mitglied der auf europäischer Ebene tätigen LOVAG (Low Voltage Agreement Group) ist, werden die vom Schmersal-Labor ausgestellten Prüfberichte europaweit anerkannt.

Die Akkreditierung gilt für eine Vielzahl von EN-Normen, die u.a. Anforderungen an Sicherheits-Schaltgeräte, Näherungsschalter, Hilfsstromschalter und Sicherheitsrelaiskombinationen sowie alle relevanten Umwelt- und EMV-Prüfungen definieren. Dabei werden neben den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und Normen auch die Prüfgrundsätze der Berufsgenossenschaften berücksichtigt.

Das Prüflabor von Schmersal beschäftigt zurzeit elf Mitarbeiter, darunter acht offiziell registrierte Prüfer. Zu den Testeinrichtungen gehören Prüffelder für die elektrische und mechanische Festigkeit und Lebensdauerprüfung, Anlagen zur Umweltsimulation (Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, Dichtigkeit) sowie EMV-Testsysteme. Auch Prüfungen zur ASi-safety at work werden auf Anforderung im Labor durchgeführt. Neben der entwicklungsbegleitenden Prüfung und der Typprüfung neuer Sicherheits-Schaltgeräte gehört auch die Absicherung des Serienanlaufs sowie die Prüfung und (in Kooperation mit den Entwicklern) Optimierung bestehender Baureihen zu den Aufgaben des Labors.

Die Akkreditierung des Labors bringt für die Kunden von Schmersal Vorteile, denn neue Geräte können nun schneller und zu günstigen Kosten zertifiziert werden. Zeitaufwändige Drittprüfungen lassen sich vermeiden, kundenspezifische Anforderungen an den Prüfumfang können ebenfalls einfacher umgesetzt werden. Darüber hinaus stehen die Dienstleistungen des Labors auch anderen Unternehmen offen.

Akkreditierung mit Anlage, pdf (1,22 MB)




DAT-P-128/02-01

 


Gesellschaft zur Prüfung und Zertifizierung von Niederspannungsgeräten e.V.

 


Low Voltage Agreement Group

 


Underwriters Laboratories

 


Gesellschaft für Umweltsimulation