Ergonomische Bedienung, kompaktere Bauformen, höheres Sicherheitsniveau, Einklang von Produktivität und Sicherheit, Integration von Funktionen: Das sind nur einige von vielen Eigenschaften, auf die unsere Entwickler Wert legen, wenn sie - in Kooperation mit dem Produktmanagement - die Pflichtenhefte für neue Produkte und Produktfamilien schreiben.
Hier sehen Sie die Ergebnisse:
Die Neuheiten der Schmersal Gruppe. Immer aktuell!



Neue Technologie in bekanntem Gehäuse - CSS 16
(24.11.2009)

Modernste Sicherheitssensorik als Alternative zur Elektromechanik. Der AZ 16 ist für viele Unternehmen "der" Sicherheitsschalter schlechthin: Die Schmersal Gruppe hat von dieser Baureihe bereits mehrere Millionen Exemplare produziert, und die Nachfrage ist noch immer sehr groß. Nun stellt Schmersal einen neuen Sicherheitssensor vor, der vielen Anwendern den Umstieg von der elektromechanischen zur berührungslos wirkenden Schutztürüberwachung erleichtern wird. Denn der CSS 16 ist zwar mit neuester Sicherheitssensorik ausgestattet, seine Grundmaße sind aber exakt identisch mit denen des AZ 16 – mit dem entscheidenden Unterschied, dass bei den CSS-Geräten ein kompaktes Target den mechanischen Betätiger ersetzt. mehr

 
Kompakter Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion Z/T 196
(24.11.2009)

Kleiner als ein Normschalter – einfach zu montieren. Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion vom Typ Z/T 196, den die Schmersal Gruppe jetzt als Neuheit vorstellt, zeichnet sich vor Allem durch seine kompakten Abmessungen aus. Bei gleichen Anschlussmaßen beansprucht er weniger Einbauraum als herkömmliche Normschalter. mehr

 
Positionsschalter mit Fernrückstellung ZSM 476
(23.11.2009)

Für schlecht zugängliche Einbausituationen. Mit dem ZSM 476 stellt die Schmersal Gruppe einen rastenden Positionsschalter mit mehreren Kontakten für den Einsatz sowohl im allgemeinen Maschinenbau als auch in der Aufzugtechnik vor. Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion verfügt über eine Rücksetzfunktion, die elektrisch ausgelöst wird. mehr

 
Flexibel, kompakt, ergonomisch: Bedienfelder für die Schutztür
(16.10.2009)

Standard in hoher Design-Qualität statt „Do it yourself“. Zu jeder Schutztür an einer Maschine oder Anlage gehört nicht nur ein Sicherheits-Schaltsystem, sondern auch ein Bedienfeld, über das der Bediener zumindest die Funktionen Not-Halt, Ein/Aus und Reset auslöst. Diese Bedienfelder fertigt der Maschinenbauer in der Regel im „Eigenbau“. Das ist gerade bei kleinen Stückzahlen oder in Unternehmen mit eigenem Betriebsmittelbau, die maximal in Kleinserien fertigen, unwirtschaftlich und nicht selten auch weder technisch noch optisch vollständig überzeugend. mehr

 
Sicherheitszuhaltung mit Dreipunkt-Verriegelung
(17.04.2009)

Für die Absicherung von großen Schutztüren hat die Schmersal Gruppe eine neue Lösung entwickelt. Basis ist das Modulsystem der Sicherheitszuhaltung AZM 200, die ein innovatives, von Schmersal patentiertes Wirkprinzip zur berührungslosen Abfrage der Position von Verriegelung und Schutztür nutzt. mehr

 
Robust und flexibel einsetzbar: Neue Sicherheits-Schaltmatten SMS 4/5
(17.04.2009)

Programmerweiterung bei taktilen Schutzeinrichtungen. Das Wirkprinzip dieser taktilen Schutzeinrichtungen ist ganz einfach: Wenn eine Person die Schaltmatte betritt, schaltet der angeschlossene Sicherheits-Relaisbaustein die gefahrbringende Bewegung ab. So kann man z. B. die Gefahrenbereiche an Holzbearbeitungsmaschinen, Scherenhubtischen oder Stanzanlagen ebenso einfach wie wirkungsvoll absichern. mehr

 
Berührungslose Sicherheitszuhaltung MZM 100 mit einstellbarer Rastkraft
(17.04.2009)

Mit dem MZM 100 hat die Schmersal Gruppe eine berührungslos wirkende Sicherheitszuhaltung entwickelt, deren Verriegelungskraft von 500 N elektromagnetisch erzeugt wird. mehr

 
Sicherheitssensor mit paarweiser Codierung CSP 34
(17.04.2009)

Diese paarweise Codierung verhindert, dass ein Sensor auf den Betätiger eines anderen CSS-Sensors reagiert. Technisch ist das etwas anspruchsvoller zu realisieren als bei konventionellen magnetischen Sicherheits-Sensoren, weil bei der CSS-Technologie Sensor und Target miteinander bidirektional kommunizieren. mehr

 
Extrem kompakter Sicherheits-Lichtvorhang
(16.04.2009)

Mit der Gründung der Safety Control GmbH hat die Schmersal Gruppe ihr Programm in diesem Bereich der Maschinensicherheit deutlich erweitert und zeigte auf der Hannover Messe neben den universell einsetzbaren Sicherheits-Lichtvorhängen und -Lichtgittern der Baureihen SLC/ SLG 220 und 420 (Typ 2 bzw. 4 nach IEC/EN 61 496) auch Spezialbauformen - z. B. den weltweit kompaktesten Sicherheits-Lichtvorhang mit Steuerungskategorie 4/ Typ 4 nach IEC/ EN 61496. mehr

 
Neuheiten bei berührungslos wirkenden Schaltgeräten
(21.11.2008)

Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter für extreme Einsätze.
Durch die Übernahme der Safety Control GmbH und Safety Protec GmbH in Mühldorf/ Inn, die nun als Schmersal Safety Control GmbH firmieren und zum Kompetenzzentrum für optoelektronische Sicherheitssysteme ausgebaut werden, erweitert die Schmersal Gruppe ihr Programm an berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen. mehr

 
 
14.11.2008
Schlüsseltransfersystem in explosionsgeschützter Ausführung mehr
14.11.2008
Berührungslose Sicherheitszuhaltung MZM 100 AS mit integrierter ASi SaW-Schnittstelle mehr
08.09.2008
Edelstahl-Sicherheitssensor mit Schutzart IP 69K - Der CSS 30S mehr
18.04.2008
Befehlsgeräte und Leuchtmelder für explosionsgefährdete Bereiche mehr
18.04.2008
Seilzug-Notschalter – bedienerfreundlich und robust mehr
18.04.2008
Erweiterung des Sicherheits-Steuerungsprogramms mehr
18.04.2008
Adapter zur Reihenschaltung von Sicherheitssensoren mehr
14.04.2008
Sicherheitszuhaltung AZM 161 mit zusätzlichen Funktionen mehr
28.03.2008
Neues Gateway für die serielle Diagnose mit erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten mehr
22.11.2007
Sicherheitszuhaltung: AZM 200 in neuen Varianten mehr