Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren

Das außerordentlich umfangreiche Produktspektrum, das die Schmersal Gruppe für die Überwachung von Schutztüren an Maschinen bietet – dazu zählen z. B. Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitssensoren – erlaubt die exakte Anpassung der Schutzeinrichtung an den jeweiligen Anwendungsfall. Auch für spezielle Anforderungen z. B. im Hinblick auf Explosionsschutz, Hygiene, Kompaktheit, Zuhaltekraft und Anschlussmöglichkeiten stehen geeignete Lösungen zur Verfügung, zum Beispiel elektronische Sicherheitszuhaltungen für die berührungslose Schutztürüberwachung. Zum Sicherheitsschalter-Programm zählen auch Varianten mit integrierter AS-i SaW Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) für die Integration in übergeordnete Kommunikationsnetzwerke.

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Die Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger sind speziell für abnehmbare sowie seitlich verschiebbare und drehbare Schutzeinrichtungen konzipiert, die nur im geschlossenen Zustand die erforderliche Sicherheit im Betrieb sicherstellen. Es besteht die Möglichkeit, die Sicherheitsschalter an Fertigprofilen nachzurüsten. Im Gegensatz zu Positionsschaltern der Bauart 1 sind Sicherheitsschalter der Bauart 2 nicht konstruktiv miteinander verbunden, sondern werden erst beim Schalten funktionell zusammengeführt oder getrennt.

Mehr erfahren 

Webshop

Sicherheitszuhaltungen

Für seitlich drehbare, abnehmbare und seitlich verschiebbare Türen, Hauben, Gitter etc. sind die Sicherheitszuhaltungen der Reihen AZM/MZM ideal geeignet. Sie stellen sicher, dass sich die Schutzeinrichtungen erst dann öffnen lassen, wenn keine Gefahr bringenden Zustände wie z. B. Nachlaufbewegungen von Ketten oder Walzen die Sicherheit an der Maschine beeinträchtigen können. Das entsprechende Signal erhalten die Sicherheitszuhaltungen über sichere Stillstandswächter oder Zeitglieder.

Mehr erfahren

Webshop

Türgriffbetätiger

Die Türgriffschalter von Schmersal verringern den Montage- und Installationsaufwand und optimieren die Ergonomie. Denn der Bediener einer Maschine muss nicht mehr einen Taster an einem externen Bedientableau betätigen, wenn er die Zuhaltung einer Schutztür entriegeln will. Optional kann ein NOT-HALT-Taster in den Türgriffschalter integriert werden. Sowohl elektromechanische als auch berührungslose Betätiger mit Türerkennungssensor zählen zum Produktsortiment sowie spezielle Varianten für begehbare Gefahrenbereiche und Türgriff-/Sicherheitssensor-Kombinationen für kompakte Konstruktionen.

Mehr erfahren 

Webshop

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Positionsschalter der Bauart 1 gemäß EN ISO 14119 kommen überall dort zum Einsatz, wo bestimmte Positionen (z. B. Endlagen) erfasst oder die Stellung von beweglichen Teilen an Maschinen und Anlagen überwacht werden sollen. Sie haben die Aufgabe, neue Arbeitsprozesse anzustoßen oder ihren Abschluss zu signalisieren. Sie können branchenübergreifend in allen industriellen Umgebungen eingesetzt werden. Die Vielfalt der Baureihen reicht von Positionsschaltern mit Norm-Abmessungen nach DIN EN 50041 und DIN EN 50047 über ultrakompakte Varianten bis hin zu Positionsschaltern in besonders robusten Ausführungen für ungünstige Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel in der Fördertechnik. Positionsschalter der Baureihe PS116 erfüllen die Anforderungen der EN 81-1 und sind daher auch für die Aufzugindustrie geeignet.

Mehr erfahren 

Webshop

Sicherheits-Scharnierschalter

Wenn es um die Stellungsabfrage drehbarer Schutzeinrichtungen geht, stehen dem Konstrukteur neben konventionellen Sicherheitsschaltern mit getrenntem Betätiger und Positionsschaltern mit Sicherheitsfunktion ebenfalls Scharnier-Sicherheitsschalter zur Verfügung. Sie bieten neben der hohen Manipulationssicherheit ebenfalls Vorteile durch ihre kompakte Bauweise und werden deshalb bevorzugt an designorientierten Maschinen und Anlagen eingesetzt. Scharnier-Sicherheitsschalter werden an der Scharnierseite der Schutztür untergebracht und sind damit auch sehr montagefreundlich.

Mehr erfahren 

Webshop

Elektronische Sicherheitssensoren

Zu den typischen Einsatzfeldern von Sicherheitssensoren gehören Maschinen, an denen mit hohem Staub- und Verschmutzungsaufkommen zu rechnen ist, sowie hygienesensible Bereiche, z. B. von Nahrungsmittelmaschinen. Die in den elektronischen Sicherheitssensoren integrierte Mikroprozessortechnologie erlaubt die intelligente Diagnose sowie einfache und schnelle Fehlerbestimmung. Die Schmersal Gruppe bietet Sicherheitssensoren der Baureihen RSS und CSS. Während die CSS-Baureihe auf der eigens entwickelten Coded-Safety-Sensor-Technologie basiert, arbeiten die Sensoren der RSS-Serie mit der in der Industrie bereits bewährten RFID-Technologie. Die Baureihen CSS und RSS bieten zusätzliche Vorteile wie z. B. erhöhte Toleranz gegenüber Schutztürversatz, vereinfachte sichere Signalauswertung und Bereitstellung von diagnoserelevanten Informationen. Auch der erhöhte Grad an Manipulationssicherheit z. B. durch individuelle Codierung ist für viele Maschinenbauer ein Motiv für den Einsatz elektronischer Sicherheitssensoren.

Mehr erfahren 

Webshop

Magnetische Sicherheitssensoren

Die berührungslos wirkenden Sicherheitssensoren der BNS-Baureihe nutzen das bewährte Prinzip der sicheren Magnettechnik und dienen der Überwachung trennender Schutzeinrichtungen. Auch in diesem Bereich bietet die Schmersal Gruppe verschiedene Bauformen und passende Betätiger sowie Zubehör. BNS-Sicherheitssensoren zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise und dennoch hohe Schaltabstände sowie ein reinigungsfreundliches Design aus. Das Magnetschalter-Prinzip der sicherheitsgerichteten Detektion von Betätigern hat bei der Schutztürüberwachung auch Eingang in integrierte Systeme gefunden. So steht mit der Baureihe BNS-B20 ein System zur Verfügung, bei dem der Magnetsensor mit einem Türgriff inklusive Rastung kombiniert wurde.

Mehr erfahren 

Webshop

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: