Nach oben
Das PRODUKT­PORTFOLIO der Schmersal ­Gruppe
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine
Referenzen Wir machen Ihre ­Maschine sicher
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE

Seilzug-Notschalter
mit flexibler Not-Halt-Funktion

Seilzug-Notschalter werden dann benötigt, wenn Maschinen und Anlagen nicht mithilfe von Schutztüren oder Sicherheitsabdeckungen etc. gesichert werden können. In erster Linie kommen sie bei Transport- und Förderanlagen sowie an groß dimensionierten Anlagen z. B. in der Kunststofftechnik, der Recycling-Industrie oder der Holzbearbeitung zum Einsatz. Die weite Verbreitung dieser Form der Not-Aus-Schalter lässt sich auf folgendes entscheidendes Sicherheitsmerkmal zurückführen: Bei einem Seilzug-Notschalter kann – im Gegensatz zu Not-Halt-Befehlsgeräten mit Pilzdrucktaster – an jedem Punkt des Seils die Not-Halt-Funktion ausgelöst werden.

Technische Beratung
Telefon: +49 202 6474-800
technical.sales​​@schmersal.com

Kaufmännische Beratung
Telefon: +49 202 6474-890
commercial.sales​​​​@schmersal.com

Seilzug-Notschalter: 
auch mit AS-i-SaW-Schnittstelle erhältlich

Ein Seilzug-Notschalter kann in Verbindung mit einer passenden Sicherheitsauswertung bis PL e nach EN ISO 13849-1 angewandt werden. Dieses Produktprogramm der Schmersal Gruppe umfasst auch Varianten mit einer integrierten AS-Interface-Safety-at-Work-Schnittstelle (AS-i-SaW). Auf Basis des offenen Standards AS-International werden die Vorteile des einfachen und erprobten Bussystems genutzt. Darüber hinaus ist diese Schalter-Reihe in Ausführungen verfügbar, die sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und bei extremen Temperaturen eignen. Generell ist zudem zwischen einseitig und zweiseitig wirkenden Schaltern dieser Kategorie zu unterscheiden.

Webshop

Aufbau und Wirkungsweise der Notschalter

Sämtliche Seilzug-Notschalter der Schmersal Gruppe entsprechen den Richtlinien der EN ISO 13850 sowie der IEC 60947-5-5. Eine Seilzug- sowie Seilrissüberwachung gehören standardmäßig zur Ausstattung. Durch Vorspannen des Seils werden die Schalter in ihren Betriebszustand versetzt. In diesem sind die Öffnerkontakte geschlossen und umgekehrt die Schließerkontakte geöffnet. Wenn dann am Seil gezogen wird oder es reißt, öffnen sich die Öffnerkontakte und die Schließerkontakte schließen sich. Soll der Notschalter im Anschluss wieder in den Betriebszustand versetzt werden, kann dies nur durch manuelle Entriegelung geschehen.

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: