Sie befinden sich hier

Inhalt

Lösungen für die Verpackungsindustrie

Einwegspritze oder Blech-Coil, Haferflocken oder Kopfschmerztabletten: In der Verpackungstechnik gelten ganz unterschiedliche Anforderungen für Sicherheitssysteme. Die Schmersal Gruppe bietet Produkte wie Sicherheitsschalter, Lichtgitter und Sicherheitszuhaltungen sowie Lösungen für die Maschinensicherheit in verschiedenen Bereichen des Verpackungsmaschinenbaus:

  •     Non-Food
  •     Nahrungsmittelindustrie
  •     Pharmazie 
  •     Medizintechnik.

Vor allem für die sensiblen Bereiche der Verpackungstechnik haben wir maßgeschneiderte Produktbaureihen entwickelt, die nicht nur die Sicherheit der Maschine gewährleisten, sondern auch einen Beitrag zu hoher Produktivität und Verfügbarkeit leisten. Dies gilt z.B. für Anlagen, die nach den Maßgaben des "Hygienic Design" entwickelt wurden, und für Maschinen, in denen die Richtlinien des Staubexplosionsschutzes zu beachten sind, weil Schüttgüter abgefüllt und verpackt werden. Für explosionsgefährdete Bereiche bietet Schmersal Sicherheitsschalter an, welche die ATEX-Richtlinien erfüllen.

Sicherheitsschalter für den Verpackungsmaschinenbau

Ein traditioneller Branchenschwerpunkt der Schmersal Gruppe ist der Verpackungsmaschinenbau. Hier arbeiten die Maschinen und Anlagen oft mit sehr hohem Tempo und kurzen Taktraten. Dabei sind sie häufig in komplette Produktions- und/oder Verpackungslinien eingebunden. Dies hat wichtige Konsequenzen für die Auswahl und die Gestaltung von Sicherheitssystemen:

  • Die Schutzeinrichtungen sollen nicht die Produktionsabläufe unterbrechen und die Produktivität der Anlagen beeinträchtigen.
  • Sie müssen mit höchster Zuverlässigkeit arbeiten.

Die Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Sicherheitssensoren und Sicherheitslichtgitter von Schmersal sind daher so konzipiert, dass diesen Anforderungen gerecht werden.

Höchste Verfügbarkeit

Höchste Verfügbarkeit

Die Sicherheitsschalter der Schmersal Gruppe zeichnen sich durch Langlebigkeit auch unter widrigen Bedingungen und im 24/7-Betrieb aus. Viele Baureihen - gerade solche, die bevorzugt im Verpackungsmaschinenbau zum Einsatz kommen - sind so konzipiert, dass ein Stopp der Maschine möglichst verhindert wird.

Ein Beispiel: Sicherheitssensoren, Sicherheitsschalter und Sicherheitszuhaltungen mit der von Schmersal entwickelten und patentierten CSS-Technologie detektieren schon einen minimalen Versatz der Schutztür und geben eine entsprechende Meldung an die Steuerung bzw. die Leitwarte. Der Anwender hat dann Gelegenheit, die Schutztür zu richten, bevor sie so dejustiert ist, dass z.B. der Sicherheitssensor nicht mehr auf den Betätiger reagiert und die Maschine nicht mehr anläuft.

Schnelle Störungsbeseitigung

Verpackungsmaschinen erledigen häufig komplexe Prozessanläufe mit teilweise sehr filigranen Materialien. Deshalb neigen einige Maschinengattungen häufiger zu Störungen als andere Maschinentypen, bei denen die Werkstoffe und die Arbeitsschritte stabilere Prozesse gewährleisten. Sicherheitslösungen wie beispielsweise Sicherheitszuhaltungen von Schmersal lassen sich so konfigurieren, dass eine ebenso schnelle wie sichere Beseitigung z.B. eines Materialstaus möglich ist. Dabei spielt auch die Manipulationssicherheit eine wichtige Rolle.

Sicherheitszuhaltungen für vibrierende Maschinen

Im Verpackungsmaschinenbau werden oft Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitsschalter verwendet, um zu verhindern, dass Personal durch Öffnen einer Schutztür bei laufender Maschine den Prozess unterbricht. Für die einfache Einführung des Betätigers haben Sicherheitsschalter oft ein mehr oder weniger großes Spiel an der Einführungsöffnung. Das hat den Nachteil, dass es bei Maschinenvibrationen zu störenden Klappergeräuschen der Türen kommen kann. Für dieses sehr spezielle Problem hat Schmersal eine innovative Lösung entwickelt: die berührungslose Sicherheitszuhaltung MZM 100. Diese Sicherheitszuhaltung erzeugt die normgerechte Zuhaltekraft von 500 N rein magnetisch. Klappern ausgeschlossen – dank Sicherheitszuhaltung von Schmersal!

Erfahrungsaustausch im Packaging Excellence Center

Erfahrungsaustausch im Packaging Excellence Center

Die Schmersal Gruppe sucht den Kontakt und Erfahrungsaustausch mit Herstellern von Verpackungsmaschinen, um sowohl bei der Entwicklung neuer Schaltsysteme als auch bei der individuellen Beratung ein möglichst hohes Maß an Praxisorientierung zu gewährleisten.

Daher ist Schmersal u.a. Mitglied im "Packaging Excellence Center" (PEC). In diesem Kompetenzzentrum für Verpackungs- und Automatisierungstechnik sind führende deutsche Unternehmen des Verpackungsmaschinenbaus zusammengeschlossen.

zur PEC Webseite

Hygiene

Beim Verpacken von Nahrungsmitteln und Pharmazeutika gelten besondere Hygiene-Anforderungen. Für die verschiedenen Hygienebereiche (Trocken-, Spritz-, Nass- und aggressiver Bereich) bietet Schmersal Lösungen an, die dem "Hygienic Design" entsprechen. Dazu gehören auch Sicherheitssensoren, die dank der glatten Oberflächen von Sensor und Betätiger problemlos zu reinigen sind und auch verdeckt montiert werden können. Je nach Anforderung sind die entsprechenden Sicherheitsschalter auch nach den Standards der Lebensmitteltechnik (Ecolab, 3A Sanitary, FDA etc.) zugelassen und zertifiziert.

Mehr Informationen und Lösungen

Explosionsschutz

Beim Abfüllen und Verpacken von organischen Stäuben sind die Regelwerke des Staubexplosionsschutzes zu beachten. Das gilt für pulverförmige Lebensmittel ebenso wie für Pharmazeutika und Futtermittel. Die Schmersal Gruppe bietet ein umfassendes Programm an Sicherheitsschaltern für die Automatisierung und die Maschinensicherheit, das gemäß den ATEX- und IECEx-Richtlinien geprüft und zertifiziert ist.

Katalog Explosionsschutz

Online Katalog

Service und Dienstleistungen

Maschinensicherheit ist ein komplexes Thema. Die Schmersal Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Unterstützung bei der Umsetzung der Normen und Richtlinien in praxisgerechte, hoch produktive Maschinen und Anlagen.

Zum Dienstleistungs-Portfolio gehören z.B. Seminare im großzügigen Schulungszentrum tec.nicum sowie die individuelle Beratung der Konstrukteure und Sicherheitsingenieure in mehr als 20 Nationen durch zertifizierte Safety Consultants.

Mehr zum Thema Dienstleistungen