Sie befinden sich hier

Inhalt

Literatur

Aufgrund unserer umfassenden Beschäftigung mit dem Thema Maschinensicherheit und der Mitarbeit in Arbeitskreisen sammelt sich in den Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen der Schmersal Gruppe sowie im Produktmanagement Fachwissen, das wir gern an den Maschinen- und Anlagenbau sowie an die Anwender der Maschinen weitergeben.

In der Vergangenheit haben wir u.a. mehrere Fachbücher zu diesem Themenkreis herausgegeben.

DGUV- Informationsbroschüre "Auswahl und Anbringung von Schlüsseltransfersystemen"

Diese Broschüre soll Betreibern und Konstrukteuren von Maschinen und Anlagen einen Überblick über Aufbau und Funktion von Schlüsseltransfersystemen, sowie deren Auswahl geben. Darüber hinaus werden Informationen zur Anordnung, Anbringung und zum Schutz vor Umgehen gegeben.

Die grundlegenden Anforderungen für Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen, die in der DIN EN ISO 14119 [5] gegeben werden, sollen in Bezug auf Schlüsseltransfersysteme, durch diese Broschüre erläutert werden. Weitere Informationen sind als ISO/TS 19837 [9] in Vorbereitung.

Anwendungsbeispiele, Informationen zur Kennzeichnung, zu den wiederkehrenden Prüfungen, als auch zur Betriebsanleitung, runden diese Broschüre als praxisnahes Dokument ab.

 
Download Broschüre

DGUV- Informationsbroschüre "Auswahl und Anbringung von Verriegelungseinrichtungen"

Diese DGUV- Information ersetzt die bisherigen Broschüren BGI 575 und BGI 670 des HVBG und baut im Wesentlichen auf der ISO 14119 auf.

Sie richtet sich insbesondere an die Konstrukteure von Maschinen und Anlagen sowie an das Wartungspersonal und soll Anregungen und Hinweise für die richtige Auswahl und Anbringung von Verriegelungseinrichtungen für Sicherheitsfunktionen geben. Diese Verriegelungseinrichtungen werden üblicherweise zur Stellungsüberwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen, mit und ohne Zuhaltung verwendet.


Bei der Auswahl und Anbringung von Verriegelungseinrichtungen sind eine Reihe von Anforderungen, wie z. B. der Schutz gegen „Umgehen auf vernünftigerweise vorhersehbare Art“, zu berücksichtigen. Sie richten sich nach den Angaben in speziellen Normen, wie z. B. der DIN EN ISO 14119 [8].



Download Broschüre 

"Blue Guide" - Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU

Der Leitfaden für die Umsetzung der nach dem neuen Konzept und dem Gesamtkonzept verfassten Richtlinien („Blue Guide“) wurde im Jahr 2000 veröffentlicht und ist seither zu einem der wichtigsten Referenzdokumente geworden. In ihm wird erläutert, wie die nach dem neuen Konzept verfassten Rechtsvorschriften umzusetzen sind, die mittlerweile unter den neuen Rechtsrahmen fallen.

Die vorliegende neue Fassung des Leitfadens baut daher auf der Vorgängerversion auf, umfasst aber auch neue Kapitel, wie zum Beispiel jenes über die Pflichten der Wirtschaftsakteure oder die Akkreditierung, sowie vollständig überarbeitete Kapitel, wie zum Beispiel jene über die Normung und die Marktüberwachung. Außerdem erhielt der Leitfaden einen neuen Titel, damit der Tatsache Rechnung getragen wird, dass der neue Rechtsrahmen wahrscheinlich nicht nur in den nach dem sogenannten neuen Konzept verfassten EU-Richtlinien Anwendung finden wird, sondern zumindest teilweise auch in allen Arten von Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

Maschinensicherheit in Europa

Maschinensicherheit in Europa
ISBN 978-3-935966-25-2

Was muss der Konstrukteur oder auch der Verkäufer einer Maschine beachten, wenn die Maschine in der Europäischen Union zum Einsatz kommen soll? Diese Frage beantwortet ein neues Buch mit dem Titel „Maschinensicherheit in Europa", das die Schmersal Gruppe jetzt herausgibt.

In 30 Aufsätzen stellen 26 Autoren auf 400 reich bebilderten Seiten die einschlägigen Regelungen der Maschinensicherheit vor. Dabei spannen sie den Bogen von der funktionalen Sicherheit bis zur Fluidtechnik und zur Druckgeräterichtlinie. Sie geben auch einen Einblick über die EU hinaus: auf Märkte wie China, Japan, Russland sowie die USA und stellen die dortigen Regelungen vor.

Das Buch wendet sich an Konstrukteure im internationalen Maschinen- und Anlagenbau sowie an die Sicherheitsingenieure in den Unternehmen, die die Maschinen betreiben. Als Autoren der Beiträge konnten Experten gewonnen werden, die die jeweilige Thematik verständlich, umfassend und herstellerunabhängig darstellen.

Dipl.-Wirt.-Ing. Philip Schmersal, Geschäftsführer der K.A. Schmersal GmbH & Co. KG:
„Der zuverlässige Einsatz von hochwertigen und normenkonformen Produkten und Systemen der Maschinensicherheit setzt voraus, dass die Konstrukteure die einschlägigen Regelungen kennen und in die Praxis umsetzen. Wir möchten mit dem neuen Buch Aufklärungsarbeit auf internationaler Ebene leisten und Grundsätze des sicheren Betriebs von Maschinen und Anlagen vermitteln."

Das Buch „Maschinensicherheit in Europa" (Hg.: Frank Schmidt) kann zum Preis von 29,90 € im Buchhandel unter der ISBN 978-3-935966-25-2 erworben werden.

MRL News - Ausgabe 36

MRL News - Ausgabe 36
MRL News - Ausgabe 36

Inhalt:

  • Grenzen bei der Anwendung von EN ISO 13 849
  • Kein Papiertiger: Produkthaftung bei fehlerhafter Maschine!
  • RESET mit Flankendetektion „Ja!“, aber welche?
  • Risikobeurteilung: Das A & O der Maschinensicherheit
  • Leitfaden zu MRL 2006/42/EG
  • Gefährliche Produkte 2012 – Informationen zur Produktsicherheit

Download (pdf)

MRL News - Ausgabe 35

MRL News - Ausgabe 35
MRL News - Ausgabe 35

Inhalt:

  • Ergonomie im Leitfaden zur Maschinenrichtlinie
  • Zur Ausführung von Zustimmungsschaltern
  • EAC: Schon ’mal gehört?
  • Das Schmersal Expertenforum: Ein Blick in die Zukunft der Maschinensicherheit
  • Special-Interest-Thema:
    Sicherheit an Werkzeugmaschinen: Die Bedeutung der trennenden Schutzeinrichtungen für die Risikoreduktion an Werkzeugmaschinen

Download (pdf)

ZVEI: Sicherheit von Maschinen

ZVEI: Sicherheit von Maschinen
ZVEI: Sicherheit von Maschinen

Sie sind Maschinenhersteller, Systemintegrator oder rüsten Maschinen um?

Was Sie bei der funktionalen Sicherheit zukünftig berücksichtigen sollten!

Erläuterungen zur Anwendung der Normen EN 62061 und EN ISO 13849-1.

Download (pdf)

MRL News Ausgabe 34

MRL News - Ausgabe 34
MRL News - Ausgabe 34

Inhalt:

  • Risiko: Instandhaltung
  • PL/SIL: Je höher desto besser?
  • Buchbesprechung: Die neue EG-Maschinenrichtlinie
  • Mehr als eine Routinerevision: EN ISO 14 119: Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen
  • Augen auf beim Gebrauchtmaschinenkauf

Download (pdf)

MRL News Ausgabe 33

MRL News - Ausgabe 33
MRL News - Ausgabe 33

Inhalt:

  • Einzugsstellen – Gefahrstellen, die es in sich haben!
  • Neues Produktsicherheitsgesetz als GPSG-Nachfolge
  • Maschinensicherheit in Brasilien
  • In eigener Sache: Lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen!
  • Ein Beitrag zur sicheren Kooperation Mensch : Maschine
  • Kollisionsgefahren Mensch : Maschine
  • QM-System und MRL 2006/42/EG

Download (pdf)

MRL News Ausgabe 25

MRL News - Ausgabe 25
MRL News - Ausgabe 25

Inhalt:

  • Warnhinweise ersetzen keine Schutzvorrichtungen
  • Maschinenanforderungen EU und USA – Ein Überblick
  • Grenzfragen der EG-Maschinen-Richtlinie (MRL)
  • Keine wesentlichen Änderungen:
  • Die "neue" Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

Download (pdf)