Sie befinden sich hier

Inhalt

19.08.2015

Schmersal auf dem Anwendertreff Maschinensicherheit

Frank Schmidt spricht über Fehlermaskierung und erläutert die Inhalte der ISO/TR 24119

Der Anwendertreff + Expo Maschinensicherheit informiert am 30. September 2015 im Vogel Convention Center in Würzburg über wegweisende Themen der Maschinensicherheit. Frank Schmidt, Leiter Normen-, Gremien und Verbandsarbeit bei Schmersal, wird auf dem Kongress über die  Bewertung der Fehlermaskierung bei der Reihenschaltung von Verriegelungseinrichtungen mit potentialfreien Kontakten und die technische Regel  ISO/TR 24119 (E) referieren.

Reihenschaltungen von Verriegelungseinrichtungen sind an Maschinen nicht unüblich. Dabei ist zu beachten, dass im Falle eines Fehlers in der Verdrahtung oder der Verriegelungseinrichtung ein von der nachgeschalteten Steuerungskomponente erkannter Fehler durch Öffnen und Schließen einer weiteren Verriegelungseinrichtung „überschrieben“ werden kann. Auf diese Weise kann beim Eintritt eines weiteren Fehlers eine gefahrbringende Situation an der Maschine entstehen. Diesen Effekt nennt man „Fehlermaskierung in Reihenschaltungen“. Normen, die sich mit Sicherheitsbetrachtungen von Steuerungen befassen, wie zum Beispiel die EN ISO 13849-1 oder die IEC 62061 gehen auf das Thema Fehlermaskierung in Reihenschaltungen nicht ein.

Die Norm ISO 14119 „Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen“ beschreibt in Kapitel 8.6 die „Logische Reihenschaltung von Verriegelungseinrichtungen“ und verweist auf die technische Regel ISO/TR 24119, die die logische Reihenschaltung von Einrichtungen behandelt. Die ISO/TR 24119 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 199 erstellt (Projekt „Sicherheit von Maschinen“), ist aber derzeit Entwurfsphase und noch nicht allgemein verfügbar.

Frank Schmidt spricht über Fehlermaskierung und erläutert die ISO/TR 24119. Dabei geht der Referent insbesondere auf die im neuen Regelwerk beschriebene Vorgehensweise bei der Ermittlung des Diagnosedeckungsgrades ein.

Der Vortrag von Frank Schmidt ist am 30.9.2015 für 13 Uhr angesetzt (Praxisforum I).

Anmeldung unter: http://bit.ly/1gT4oxd

Ort: VCC Vogel Convention Center,  Max-Planck-Str. 7/9,  D-97082 Würzburg

 

 

Kontextspalte

Frank Schmidt hält beim Anwendertreff Maschinensicherheit einen Vortrag.