Sie befinden sich hier

Inhalt

30.06.2017

Vortrag von Michael Mandel auf dem re:work-Kongress

Schmersal-Geschäftsführer Michael Mandel referiert beim re:work-Kongress in Berlin über das Thema „Die Einbindung von Change Management in den Requirements-Engineering-Prozess“. An dem Kongress zum Thema Anforderungsmanagement, der von dem Unternehmen we.Conect ausgerichtet wird, nehmen rund 150 Manager aus den Branchen Automatisierung, Automotive, Apparatebau und Medizintechnik teil.
Ein effektives Anforderungsmanagement (Requirements Engineering / RE) ist ein wichtiger Bestandteil der Produktentwicklung und vor allem dort von Bedeutung, wo komplexe Produkte bzw. Systeme konzipiert werden und sehr arbeitsteilig an deren Entwicklung gearbeitet wird.
Michael Mandel wird in seinem Vortrag vor allem auf folgende Aspekte eingehen:

  • Wie müssen Anforderungen strukturiert werden, um nachträgliche Änderungen einzuarbeiten?
  • Wie können effiziente Änderungsprozesse aufgebaut werden?
  • Wie können Änderungen kosten- und zeiteffizient in das RE integriert werden?

Der Kongress findet vom 28. bis 29. September 2017 in Berlin statt.
Mehr Informationen zu der Veranstaltungen unter diesem Link.

Kontextspalte