Inhalt

Gesichtsschutz mit Schmersal Klammer erstellen

Soziale Verantwortung zu übernehmen gehört zu unseren Unternehmenswerten. Gerade in diesen für uns alle schwierigen Zeiten, ist es Schmersal wichtig, einen Teil zur Bekämpfung des Corona-Virus beizutragen.

Der Gebrauch von Masken bzw. das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes gehört inzwischen vielerorts auf der ganzen Welt zum Alltag. Wohl denen, die selbst in Handarbeitsdingen geschickt sind oder mit der Unterstützung von Freunden bzw. Familie die Möglichkeit haben, eine selbstgenähte Behelfsmaske herzustellen. Allerdings hat nicht jeder so viel Glück oder Zeit und in Zeiten von teilweise schlechter Verfügbarkeit von Masken im Handel ist es Mitten im täglichen Alltagsstress ist nicht immer einfach, eine adäquate Bedeckung von Mund und Nase zur Hand zu haben.

 

Bis heute wurden bereits 3.000 Paare der Klammern hergestellt.

Helfen Sie mit, die Ausbreitung einzudämmen.

Die Kolleginnen und Kollegen in unserer Innovationsgarage kennen das Thema wie wir alle aus eigener Erfahrung und haben infolgedessen darüber nachgegrübelt, wie man dieser Herausforderung pragmatisch begegnen könnte. Bei näherer Betrachtung ist die Problemstellung dabei recht vielschichtig: Der Mund-Nase-Schutz darf keine (derzeit) schwierig zu beschaffenden Materialen enthalten – idealerweise sollten alle nötigen „Bausteine“ in jedem durchschnittlichen Haushalt vorhanden sein. Außerdem sollten beim „Zusammenbau“ keine besonderen Fertigkeiten oder Kenntnisse benötigt werden. Der Mund-Nase-Schutz sollte schnell und einfach zusammensetzbar sein, sodass auch z.B. im Auto auf einem Supermarktparkplatz ein Zusammenbau kein Problem darstellt. 

Vor diesem Hintergrund wurde nun in bewährter Schmersal-Teamarbeit eine Klammer entwickelt, mithilfe derer man ein normales Stück Stoff und zwei elastische Bänder bzw. haushaltsübliche Gummiringe mit wenigen Handgriffen in einen Gesichtsschutz umwandeln kann. Das verwendete Kunststoffmaterial ist natürlich FDA-zugelassen und somit für den direkten Hautkontakt freigegeben. Natürlich wird die Klammer in unserer eigenen Kunststoffbauteilefertigung produziert und im Rahmen unserer üblichen Logistikprozesse zusammen mit einer kleinen Gebrauchsanleitung verpackt – die Klammer ist eben ein echtes Schmersal-Produkt.

Der DIY-Mund-Nase-Schutz kann dann in allen Situationen, in den man den notwendigen Abstand zu anderen Personen nicht einhalten kann, genutzt werden. Insbesondere in Gegenden der Welt, in denen der Zugang zu Behelfsmasken noch viel schwieriger ist als in Europa und wo Menschen auf engem Raum zusammenleben, kann eine solche DIY-Behelfsmaske eine wichtige Hilfestellung sein.

Bis heute wurden bereits mehrere tausend Klammer-Paare hergestellt und unter anderem auch an Unternehmen der Schmersal Gruppe verschickt, wo sie in den jeweiligen Regionen verteilt werden konnten. 

Helfen Sie mit, die Ausbreitung einzudämmen – it’s time to buckle up!